This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:未使用的通道

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DS90LV047A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871559/ds90lv047a-unused-channels

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件:DS90LV048A

各位专家、您好!

我有关于 DS90LV047A / DS90LV048A 的查询。

每个数据表都描述了"DS90LV048A 是一款四路接收器器件、如果应用仅需要1、2或3个接收器、则未使用的通道输入必须保持开路。" 在8.3.1 LVDS 失效防护下运行。

DS90LV047A 未使用通道输入/输出的情况如何?

当驱动器/接收器未使用的通道输入/输出保持连接到 Vcc (=3.3V)时、是否有任何问题?

提出此问题的原因是、使用这些 IC 的客户计划将 ROHM IC 替换为 P2P 的 TI IC、建议将 ROHM IC 连接到 Vcc。

我见过  

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/502244

https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/736989

但我不太理解。  

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    可以在 DS90LV047A CMOS 输入不使用时将其上拉至3.3V。

    LVDS 输出不应上拉至3.3V、因为输入上拉至3.3V、它们可以保持悬空。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    感谢您的回答。

    DS90LV048怎么样?

    DS90LV048也可以上拉 至 Vcc?

    如果不是、您能否在您将问题拉至 Vcc 时告诉我?  

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    DS90LV048A 输入为 LVDS。  对于这些未使用的差分输入、我建议将"+"输入连接到3.3V、将"-"输入连接到 GND。

    这将确保稳定的输出、并且不会消耗任何额外的功率。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San

    感谢您的回答!

    有关 DS90LV048A 的信息

    客户已经使用竞争对手的器件基础设计了 LVDS 功能。 客户提到、竞争对手建议将 DS90LV048A 的"+"和"-"输入 连接到 Vcc。  

    他们计划为我们的器件更改设计。 如果"-"端连接到 Vcc、 您有什么顾虑?  

    有关 DS90LV047A 的信息

    如前所述  、DS90LV047A CMOS 输入可以上拉。  这是否意味着它们可以使用任何电阻器上拉至 Vcc?

    现在、客户可以直接连接到 Vcc。 (来自竞争对手的建议)是否有任何问题?

    如果他们需要使用电阻器、您能告诉我电阻器的值吗?

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    作为首选、我不建议将 DS90LV048A 上的"+"和"-"连接到 Vcc。  可以设计 同时连接到 Vcc 的电路。  输入确实支持开路/短路/端接失效防护、因此输出将处于高电平状态。  将输入短接在一起可最大限度地减小失效防护电路中的裕度、因此、如果我有选择、我建议将输入拉开、以确保正常。

    对于 DS90LV047A CMOS 输入、它们可以直接连接到 Vcc。  无需串联一个电阻器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    短接至 Vcc 可能是一个问题。  请参阅数据表的第8.3节。  短路故障保护仅适用于无外部偏置电压的情况。

    短路输入。 如果发生故障情况、将接收器输入短接在一起、从而产生0V 差分输入电压、则接收器输出保持高电平状态。 在器件的共模范围(GND 至2.4V)内不支持短路输入失效防护。 仅在输入短路且未施加外部共模电压的情况下支持该器件。

    此致、

    Lee