请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 你(们)好
DS90UB960-Q1有两个问题:
1. 当我要启用1个摄像头时、I2C 写入序列是什么? (完整写入序列)
2. 当我要启用2个或更多摄像头时、I2C 写入序列是什么? (完整写入序列)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
DS90UB960-Q1有两个问题:
1. 当我要启用1个摄像头时、I2C 写入序列是什么? (完整写入序列)
2. 当我要启用2个或更多摄像头时、I2C 写入序列是什么? (完整写入序列)
您好 Ben、
假设您使用的是953/935串行器。 以下是您可以设置的寄存器:
- DES reg 0x4C:选择要写入的正确 RX 端口
- DES 寄存器0x58:检查反向通道(如果模式绑定正确、则应具有反向通道)
-设置/检查实数 I2C 地址
- 寄存器0x5B SER 器件 ID:设置实际串行器 I2C 地址。 这通常已经加载
- 寄存器0x5D SlaveID[0]:设置实际 CMOS 传感器 I2C 地址
-寄存器0x5C SER_ALIAS_ID:设置混叠串行器 I2C 地址
-寄存器0x65 SLAVE_ALIAS_ID[0](摄像头别名 ID):设置别名 CMOS 传感器 I2C 地址
寄存器0x4C 可用于选择要写入的端口数量。
最棒的
Jiashow