This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1 I2C 写入序列

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879649/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-i2c-write-sequence

器件型号:DS90UB960-Q1

你(们)好  

DS90UB960-Q1有两个问题:

1. 当我要启用1个摄像头时、I2C 写入序列是什么? (完整写入序列)

2. 当我要启用2个或更多摄像头时、I2C 写入序列是什么? (完整写入序列)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    假设您使用的是953/935串行器。 以下是您可以设置的寄存器:

    - DES reg 0x4C:选择要写入的正确 RX 端口

    - DES 寄存器0x58:检查反向通道(如果模式绑定正确、则应具有反向通道)

    -设置/检查实数 I2C 地址

    - 寄存器0x5B SER 器件 ID:设置实际串行器 I2C 地址。 这通常已经加载

    - 寄存器0x5D SlaveID[0]:设置实际 CMOS 传感器 I2C 地址

    -寄存器0x5C SER_ALIAS_ID:设置混叠串行器 I2C 地址

    -寄存器0x65 SLAVE_ALIAS_ID[0](摄像头别名 ID):设置别名 CMOS 传感器 I2C 地址

    寄存器0x4C 可用于选择要写入的端口数量。

    最棒的

    Jiashow