This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:接口论坛

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93, SN75LVDS84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878562/sn65lvds93-interface-forum

器件型号:SN65LVDS93
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS84A

您好的团队,

我的客户正在使用 SN65LVDS93作为解决方案、并有以下2个问题

他们 以前使用过 SN75LVDS84A (21:3),现在他们使用 SN65LVDS93 (28:4)来开发新项目,

那么、引脚 D24~D27是否用作 SN75LVDS84A d/s、如图所示?  和参考应用图、以供我的客户参考?

根据我的假设, SN65LVDS93 (28:4)应该与 SN75LVDS84A (21:3)具有相同的功能 ,只是输入更多。

2.关于 CLKSEL 引脚,如果客户的图形控制器没有连接该引脚,CLKSEL 引脚(即第17Pin)应该连接在哪里?

它可以保持浮动吗? 如果是、在这种情况下、时钟在上升沿还是下降沿有效?

请在上述问题上提供帮助,请提前感谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清问题1。 对于 SN65LVDS93、客户是否仍将使用18位格式或他们将改用24位格式?

    对于问题2、客户可以使用电阻器将 CLKSEL 连接到 GND 或 VDD。 它们不需要使用图形控制器中的专用引脚。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您的反馈!

    对于 Q1,他们将移至该新项目的24位应用程序。

    对于 Q2,它们可以使用电阻器将 CLKSEL 连接到 GND 或 VDD,并将 CLKSEL 连接到 GND CLK 有效为下降沿, VDD 为上升沿,对吧?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在这种情况下、客户应遵循 SN65LVDS93数据表图1来映射引脚连接。 这也取决于接收器所需的数据映射。

    2.是的,是的。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Charley,

    已注意到,感谢您的反馈!

    Andy