Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93, SN75LVDS84A
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS84A
您好的团队,
我的客户正在使用 SN65LVDS93作为解决方案、并有以下2个问题
他们 以前使用过 SN75LVDS84A (21:3),现在他们使用 SN65LVDS93 (28:4)来开发新项目,
那么、引脚 D24~D27是否用作 SN75LVDS84A d/s、如图所示? 和参考应用图、以供我的客户参考?
根据我的假设, SN65LVDS93 (28:4)应该与 SN75LVDS84A (21:3)具有相同的功能 ,只是输入更多。
2.关于 CLKSEL 引脚,如果客户的图形控制器没有连接该引脚,CLKSEL 引脚(即第17Pin)应该连接在哪里?
它可以保持浮动吗? 如果是、在这种情况下、时钟在上升沿还是下降沿有效?
请在上述问题上提供帮助,请提前感谢!
Andy