This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84应用问题

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900508/sn65dsi84-sn65dsi84-application-question

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

尊敬的 TI 员工:

根据 DSS 初始化寄存器后、如果我判断 A.7 (PLL 锁定)位、我会发现它永远不会设置为1、这意味着无法锁定 问题?  ?  

   我的设计 REF CLK 连接到36MHz 有源晶振。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您的像素/线条设置不正确。 DSI 侧和 LVDS 侧的所有线路参数都应具有相同的值。

    对于像素参数、每个 DSI 像素参数应是每个 LVDS 像素参数的两倍。

    此外、您的 DSI 时钟应为432MHz、而不是427.3488MHz。 频率精度很重要、因为 DSI84不会重新对齐时序。  

    关于您的问题、DSI 调谐器不会启用 PLL、因为需要根据初始化序列手动启用 PLL。 通过向寄存器0x0D 写入1来启用 PLL。 请确保遵循数据表中的初始化顺序。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、看起来 DSI 调谐器窗口正在关闭。 请使用此版本的工具-它应该修复以下问题:

    e2e.ti.com/.../1401.DSI-Tuner-2.1.zip

    此致、

    I.K.