您好!
我有一个支持 DP 交替模式的器件、它能够将 USB3 (10Gbps)或 DP 路由到 USB Type C 连接器。
此器件生成 DP 内容
我正在制作一个板、它将执行两项操作:
1.允许 USB 主机 PC 连接到 TUSB1064 SS 下行端口,并将前面提到的设备枚举为 USB 设备(连接到 TUSB1064 SS 上行端口)
2.将 TUSB1064的 DP 输出端路由到 DP 连接器,该连接器将使用 DP 电缆连接到 DP 监视器
我认为 TUSB1064的 DP 端口器件可以正常工作、但我看到所有 EVM 文档中的参考文献都将下行 USB 引脚连接到器件/集线器、将上行连接到主机 PC、而我希望看到相反的情况。