This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:我希望来自 USB_C 的 USB SS/DP (连接到 USB 器件)和复用输出连接到 DP 监视器和 USB3 MicroB PC 主机

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900112/tusb1064-i-want-usb-ss-dp-from-the-usb_c-connected-to-a-usb-device-and-the-muxed-output-to-go-to-dp-monitor-and-usb3-microb-pc-host

器件型号:TUSB1064

您好!

我有一个支持 DP 交替模式的器件、它能够将 USB3 (10Gbps)或 DP 路由到 USB Type C 连接器。

此器件生成 DP 内容

我正在制作一个板、它将执行两项操作:

1.允许 USB 主机 PC 连接到 TUSB1064 SS 下行端口,并将前面提到的设备枚举为 USB 设备(连接到 TUSB1064 SS 上行端口)

2.将 TUSB1064的 DP 输出端路由到 DP 连接器,该连接器将使用 DP 电缆连接到 DP 监视器

我认为 TUSB1064的 DP 端口器件可以正常工作、但我看到所有 EVM 文档中的参考文献都将下行 USB 引脚连接到器件/集线器、将上行连接到主机 PC、而我希望看到相反的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您检查了 TUSB1046吗? 它应该与 TUSB1064相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我会遇到与显示端口相同的问题。

    我需要一个看起来像 DP 灌电流的芯片、这正是 TUSB1064的功能。  然后、它为我的 DP 连接器和连接的 DP 监视器提供 DP 源。

    我想知道的是:

    TUSB1064内是否有一个简单的多路复用器(即、它是否关心主机是否连接到其下行 USB 端口或器件是否连接到其上行 USB 端口?

    如果是简单的10Gbps SS 多路复用器、则只是直通、不会影响 USB 主机/器件协商。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam

    从 USB3的角度来看,我们不关心哪一侧的主机或设备。 因此、TUSB1064将是适合该应用的器件。  

    谢谢

    David