Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS100BR410 上一篇文章提出了类似的问题、但答案不适合我的应用。
目的是缓冲输出驱动强度低的 ASIC 输出。
ASIC 输出和 DS100BR410输入之间的损耗明显小于20dB。
DS100BR410的最小输入差分阈值是多少?
或者、通过其他什么方法可以确定 DS100BR410是否适合此应用?