This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:输入电压阈值、输入传输损耗低于20dB

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900318/ds100br410-input-voltage-threshold-with-incoming-transmission-loss-of-less-than-20db

器件型号:DS100BR410

上一篇文章提出了类似的问题、但答案不适合我的应用。

目的是缓冲输出驱动强度低的 ASIC 输出。

ASIC 输出和 DS100BR410输入之间的损耗明显小于20dB。

DS100BR410的最小输入差分阈值是多少?  

或者、通过其他什么方法可以确定 DS100BR410是否适合此应用?