请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889701/tusb320-functions
器件型号:TUSB3201.电脑 C 型端子提供的电压和电流是否可以?
客户假设为5V/0.9A 或5V/1.5A。
2.是否可以检测产品何时连接到 PC 的 A 型终端?
可以使用 Type-A/Type-C 电缆。
TUSB320能否检测到 PC 的 Type-C 端子提供的电流无法设置?
即使 PC 请求5V/1.5A 也无法供电,是否有通知?
此致、
Kagawa