This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:功能

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889701/tusb320-functions

器件型号:TUSB320

1.电脑 C 型端子提供的电压和电流是否可以?
客户假设为5V/0.9A 或5V/1.5A。

2.是否可以检测产品何时连接到 PC 的 A 型终端?
可以使用 Type-A/Type-C 电缆。

TUSB320能否检测到 PC 的 Type-C 端子提供的电流无法设置?
即使 PC 请求5V/1.5A 也无法供电,是否有通知?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:最好为 TUSB320提供单独的电源、以避免后驱动问题

    2: 否、 电流检测通过 CC 引脚进行通信。

    3:TUSB320可以检测 PC 广播的内容。 您可以使用 I2C 读取状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2: 否、 电流检测通过 CC 引脚进行通信。

    -->

    Type-A USB3.0没有 CC 终端。 CPU 能否检查回复的进度?
    您会使用 TUSB320吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Type-A、USB2的默认电流仅为500mA、USB3的默认电流仅为900mA。 TUSB320在这里可以实现很多功能。