This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:时钟接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878813/dp83630-clock-interface

器件型号:DP83630

尊敬的先生,请回答

我使用 DP83630和 PIC32MX 微控制器。 我使用 MII 接口。 我使用 了25MHz 石英晶体连接到 DP83630的 X1、X2输入。 我想用 25MHz 外部发生 器(连接到 DP83630的 X1输入)替换石英晶体。

问题: 是否有必要更改 与   此替换件相关的 PIC32MX 微控制器程序代码? 事实是 、PIC32MX 的程序代码是很久以前编写的、我不想更改它。   

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我不希望有任何必要的寄存器更改。 请确保振荡器满足50ppm 要求。

    是否正在使用 DP83630 CLKOUT? 如果是、您使用它计时的内容是什么以及有哪些要求?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vibhu、谢谢。

    我不使用 CLKOUT。

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by