Other Parts Discussed in Thread: DP83630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83630 尊敬的先生,请回答
我使用 DP83630和 PIC32MX 微控制器。 我使用 MII 接口。 我使用 了25MHz 石英晶体连接到 DP83630的 X1、X2输入。 我想用 25MHz 外部发生 器(连接到 DP83630的 X1输入)替换石英晶体。
问题: 是否有必要更改 与 此替换件相关的 PIC32MX 微控制器程序代码? 事实是 、PIC32MX 的程序代码是很久以前编写的、我不想更改它。
TIA
此致、
Vladimir Naumenkov
www.agat.by