Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9261DEMO
大家好、
应用:使用 TUSB9261使 PC 可以读取仅具有 SATA 端口的 HDD 中的数据。 PC--TUSB9261---硬盘驱动器
硬件连接:下图是 TUSB9261DEMO 板上 用于 SATATXM 和 SATATXP 的连接方式。 我们实际上使用反向连接。 因为演示中提到固件应考虑到这一点。 我的应用程序的正确连接方式是什么? 请 帮助提供相关固件。
我们已尝试通过工具 TUSB926x_Burner_2.10.0烧录 TUSB926x_Firmware_v1.06、您可以参阅下图:
固件烧断后、PC 可以检测 USB 设备、VID 为0451 PID 为9261 (刻录前为926b)、如下所示 、检测 USB 大容量存储设备和 SCSI。 但无法获取硬盘(如 存储卷)的信息。
问题:-如何确保固件烧坏良好并获得 HDD 信息? TUSB9261是否有任何能够显示驱动器良好状态的控制引脚?
-在考虑硬件连接时,固件是否是正确的版本?
-是否应关闭其它操作以检测硬盘?
数据表中提到 SPI 具有特殊的时间序列、但 我们无法通过软件进行控制。 您能否解释如何实现 SPI 操作的序列和要求? 提前感谢。