This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:LVDS 时钟的选择引脚

Guru**** 2760015 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869464/ts3dv642-select-pins-for-lvds-clock

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: TS3USB221

你(们)好

我正在设计一个新原理图、使用 TS3DV642来切换 LVDS 信号、从 2个 LVDS 信号源到1个 LVDS LCD 输出连接器。
LVDS 信号包括5个差分对:CLK 和数据0/1/2/3。

LCD LVDS 数据引脚、我知道可以连接 到 TS3DV642的引脚 D0/1/2/3。 但我不确定如何将 LCD LVDS CLK +/-连接到 IC?

有人可以提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     clk 信号的频率是多少? 您可能需要另一个开关来进行 CLK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    LVDS CLK 仅约为65MHz。 我们可以使用 TS3DV642的任何引脚来切换这个 CLK 吗?

    如果需要另一个开关、您能否告知我一个器件型号? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUX/DDC 通道仅支持<10MHz、您可以 使用 TS3USB221。