Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3USB221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 主题中讨论的其他器件: TS3USB221
你(们)好
我正在设计一个新原理图、使用 TS3DV642来切换 LVDS 信号、从 2个 LVDS 信号源到1个 LVDS LCD 输出连接器。
LVDS 信号包括5个差分对:CLK 和数据0/1/2/3。
LCD LVDS 数据引脚、我知道可以连接 到 TS3DV642的引脚 D0/1/2/3。 但我不确定如何将 LCD LVDS CLK +/-连接到 IC?
有人可以提供一些建议吗? 谢谢。