This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:TIOS101加电序列

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878391/tios101-tios101-power-up-sequence

器件型号:TIOS101

我在 VCC_IN 可以断电、VCC 引脚可以通电的电路中使用 TIOS101 (无内部 LDO)、反之亦然。

我注意到、当 VCC_IN 未通电且 VCC 引脚通电(24V)时、VCC_IN 引脚会持续打开/关闭。 它将电流反馈到我的未供电5V 电路中、将电压提升至大约3V (即使在 VCC_IN 与 GND 之间连接500欧姆电阻器的情况下)。 TIOS101似乎退出 UVLO 状态、然后 VCC_IN 上的电压开始下降至1.5V、然后重复此过程。

TDS 表示:"VCC_IN 和 VCC 域可按任何顺序加电。 为 VCC 供电且 VCC_IN 为的情况下运行
不是、OUT 引脚保持高阻抗。"

在这种情况下、由于使能引脚为低电平、输出似乎处于高阻态、但为什么 VCC_IN 引脚会将电流反馈到我的电路中?

BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    TIOS101数据表确实说明了 VCC_IN 和 VCC 域可以按任何顺序加电。  这是正确的、并且 TIOS101不会受到任何损坏、也不会受到仅为其中一个电源轨供电而另一个电源轨关闭的后果。  不过、话虽如此、您发现了一种奇怪的行为、可能值得在未来版本的数据表中添加说明。  TIOS101旨在在两个电源轨均处于活动状态而不是仅一个电源轨的情况下运行。 您看到的这种行为仅在 VCC 处于活动状态且 VCC_IN 未处于活动状态时出现。  一旦两个电源轨都正确供电、TIOS101将按预期运行。

    如您所知、TIOS101有三个版本、其中两个版本输出内部 LDO 电压、另一个版本使用 VCC_IN 引脚上的外部供电电压。  除了在使用 LDO 以及如何通过上拉电阻器等引用某些内部信号之外、所有这三个器件的核心设计基本上是相同的  问题出在器件如何确定其版本以及是启用内部 LDO 还是在 VCC_IN 引脚上使用外部电压。

    TIOS101 (非 LDO)版本的器件在 VCC_IN 引脚和版本选择节点之间具有内部连接。  如果器件检测到此节点上的电压、则会禁用 LDO 并使用 VCC_IN 引脚上的外部电压。

    TIOS101-3和 TIOS101-5版本没有与版本选择节点的连接、因为 VCC_IN 现在是内部 LDO 电压的输出。  因此、数字内核会将此版本节点视为悬空并启用 LDO。

    当 TIOS101 VCC_IN 在 VCC 上电时保持断电状态时、器件将不会检测到内部版本节点上的电压、并像 TIOS101-3/5器件一样启用 LDO。  当 LDO 上电时、ENABLE 信号将变为低电平、并使 LDO 使能振荡、直到施加 VCC_IN 电压。  由于 TIOS101版本不打算使用内部 LDO、因此内部电源通过这些不同的上拉电阻器供电、振荡频率将取决于 VCC_IN 引脚上的负载电容。  改变电容将改变 RC 常数。  如果您向 VCC_IN 引脚添加更多电容、则充电时间会更长、因此内部电压阈值需要更长的时间才能交叉、从而导致更慢的振荡。  使用示波器观察此引脚将显示类似于锯齿的波形。

    TIOS101不能正常工作、也不能用于一次只有一个电源处于工作状态的应用、因此它假定两个电源都将在短时间内提供并激活。  提供这些器件的确切时序并不重要、因为一旦向 VCC_IN 引脚提供电压、内部 LDO 将被禁用。

    在这种情况下、VCC_IN 引脚上的电压阈值输出在禁用前不应超过3.46V、因为这是最大3.3V LDO 输出电压。  但是、一旦禁用、电压将下降、直至达到大约1.1V、这是下限阈值、并且 LDO 将再次启用。  遗憾的是、在器件的当前版本中无法禁用此功能。  添加电容会减慢该振荡、直到可以提供 VCC_IN、否则您可以始终使用器件的 LDO 版本来确保在 VCC 受电时始终为该电源轨供电。  它可以独立于您在电路板其余部分使用的5V 电源轨之外使用。

    我希望这能解释您所看到的情况。

    此致、

    Jonathan