This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:我们是否可以使用一个连接到 EN 和 VCCA 的外部上拉电阻器?

Guru**** 2932930 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878490/tca9617b-whether-we-can-use-a-external-pull-up-resistor-to-en-and-vcca

器件型号:TCA9617B

大家好、

我的客户 现在正在使用 TCA9617B。  对于 EN、 EN 被内部上拉至 VCCB。  我们是否可以使用 连接  到 VCCA 的外部上拉电阻器? BTW:VCCA 与 VCCB 的电压电平相同。 (应该可以)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于此器件、应该可以、因为您的电源设备具有3.3V 电压、并且此器件的 B 版本将保持不变、直到两个电源设备都加电。

    我注意到您有20欧姆串联电阻器、您需要确保连接到20欧姆电阻器的任何电阻器都可以将电压驱动到低于0.4V 的低电平、使用20欧姆电阻器会使这一操作变得更加困难(并非不可能)。 请记住这一点。

    谢谢、

    -Bobby