This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-EP:增强型产品、6通道 LVDS 接收器

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889723/sn65lvds33-ep-enhanced-product-6ch-lvds-receiver

器件型号:SN65LVDS33-EP

大家好、

我的客户正在寻找支持~105°C 的6位 LVDS 接收器。 它们也可以接受4位+ 2位或8位器件。

它们的要求是60MHz 和 Vcc=3.3V。 我相信 SN65LVDS33-EP x2pcs 能够满足 快速研究的要求

如果您有其他推荐的器件、可以告诉我吗?

此致、

山口

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    SN65LVDS33-EP 适用于此应用。

    此致、

    I.K.