Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS33-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVDS33-EP 大家好、
我的客户正在寻找支持~105°C 的6位 LVDS 接收器。 它们也可以接受4位+ 2位或8位器件。
它们的要求是60MHz 和 Vcc=3.3V。 我相信 SN65LVDS33-EP x2pcs 能够满足 快速研究的要求。
如果您有其他推荐的器件、可以告诉我吗?
此致、
山口