This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:设置建议查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/878393/tps65988-setup-advice-inquiry

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: TPS6598X-CONFIG

大家好、

您是否会在下面就我的客户的询问提供建议?

这次、使用 TPS65988时、我必须生成配置的 ROM 数据。

因此、我从网络上获得了 TPS6598X-CONFIG 软件并进行了安装、

但我不知道哪一个是正确的、因为设置项目太多。

因此、请提供以下建议。

1.是否有任何材料可以解释这一内容?

2.是否有任何文档显示操作设置,例如是否

   最好在创建 ROM 映像时在参考设计板上进行写入并进行确认?

谢谢

此致、

Shidara