请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 主题中讨论的其他器件: TPS6598X-CONFIG
大家好、
您是否会在下面就我的客户的询问提供建议?
这次、使用 TPS65988时、我必须生成配置的 ROM 数据。
因此、我从网络上获得了 TPS6598X-CONFIG 软件并进行了安装、
但我不知道哪一个是正确的、因为设置项目太多。
因此、请提供以下建议。
1.是否有任何材料可以解释这一内容?
2.是否有任何文档显示操作设置,例如是否
最好在创建 ROM 映像时在参考设计板上进行写入并进行确认?
谢谢
此致、
Shidara