This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:触发 OVP 事件时是否会发生泄漏?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD6S300, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897793/tpd6s300a-will-leakage-occur-when-ovp-event-is-triggered

器件型号:TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: TPD6S300TPS65987D

各位专家、您好!

客户希望在触发 OVP 事件时再次检查 CC1到 C_CC1是否通过体二极管泄漏。 您能帮您进行双重检查吗? 非常感谢!  

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    在此处添加波形。 我们在5V 电平下进行了 SBU OVP 测试、发现 CC 将被触发至不确定的电平。 我们不明白为什么这种行为是这样的。 这就是为什么我们想知道这里是否存在任何泄漏、并且看起来 CC FET 没有完全断开。 非常感谢!

    OVP/ OVP 之前= TPD6S300A/ TPD6S300A 之前。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann、

    您将 OVP 事件应用于哪些引脚? C_CC1或 CC1?

    C_CC1引脚将连接到系统上的 Type-C 连接器、TPD6S300A 旨在保护 OVP 事件免受其影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    他们测试了 SBU 引脚、看起来 CC 引脚会受到不确定电平的影响。 我们想知道它上是否有任何泄漏。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    哪个 SBU 引脚是出现过压事件的引脚? C_SBU 或 SBU? 此外、在整个测试过程中是否对 Vpwr 引脚施加了恒定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们在靠近连接器侧的 C_SBU 上进行了测试、如波形中的 CH2。 我们在电源上使用恒定5V 进行了测试。 客户正在等待回复、他们测试竞争对手的器件、这似乎是正常行为。 请提供帮助。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢您的澄清。 查看您共享的原始示波器、很难遵循这些示波器、因为我不确定您在 OVP 之前和之后的含义。 您是否能够再次执行测试、但根据相关通道的引脚名称(C_SBU1、SBU1、C_CC1、CC1)标记它们。

    此外、在进行测试时、请遵循以下文档中所述的测试指南。 这适用于 TPD6S300、但设计非常相似、因此测试过程相同

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuax4/slvuax4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    在 OVP ->系统端之后

    OVP 之前-->连接器侧

    对于波形1、

    CH2 --> C_SBU1

    CH3 --> CC1

    Ch4 --> C_CC1

    对于波形2、

    CH1 -->连接器侧 VBUS

    我是否可以判断? 看起来 CC 引脚受 SBU OVP 事件的影响。 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我在电子邮件中回复了 Oliver、但我也将回复此主题。 您在评估 TPS65987DEVM 上的 TPD6S300A 后看到的波形是预期的。 没有泄漏电流通过保护器件、您在 CC 通道上看到的电压上拉电阻来自 TPS65987D、在断开后呈现 Rp。