主题中讨论的其他器件: TPD6S300、 TPS65987D
各位专家、您好!
客户希望在触发 OVP 事件时再次检查 CC1到 C_CC1是否通过体二极管泄漏。 您能帮您进行双重检查吗? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ann:
感谢您的澄清。 查看您共享的原始示波器、很难遵循这些示波器、因为我不确定您在 OVP 之前和之后的含义。 您是否能够再次执行测试、但根据相关通道的引脚名称(C_SBU1、SBU1、C_CC1、CC1)标记它们。
此外、在进行测试时、请遵循以下文档中所述的测试指南。 这适用于 TPD6S300、但设计非常相似、因此测试过程相同