This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849IF 至 KSZ9477S MDI 连接

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I, DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897474/dp83849if-dp83849if-to-ksz9477s-mdi-connection

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件:DP83849I

我有一个自定义电路板、其中 DP83849's TX/RX DIFF 对连接到100BASE-TX 模式中的 KSZ9477S DIFF 对可输出任何上拉、下拉电阻。  DP83849I 的 MDI 接口直接连接到 KSZ9477S 芯片的 MDI 接口。 在本例中、我是否需要参考设计中的49.9 Om 电阻器和0.1 uF 电容器?   我遇到了一些数据包丢失问题、我认为 这种情况发生在 DP83849IF 的某个位置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还想补充一点 、问题看起来与以下主题类似。

    从 PHY 到交换机的 MLT-3编码通道 看起来并不好、但链路始终建立、但会丢失一些数据包...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我不清楚物理层和 KSZ9477S 之间的连接。 您是通过交流耦合电容而不是磁性元件来连接它们、还是直接连接?

    您能否向我发送以下快照:

    显示 phy 和 KSZ9477S 连接的原理图快照。

    2.您所指 KSZ9577S 前端的快照(如果可能)。

    我可以查看这些内容、并告诉您所需的最低组件数。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 现在 KSZ9477S 芯片和 DP83849IF 直接连接、无需任何交流耦合、偏置、端接或磁性元件、只需在 PCB 上走线即可。 随附原理图 Snapshort (schematic_snapshort.jpg)。 此外、我还进行了以下实验: 我切断 PCB 上的阻焊层、并在24和23引脚(TPRPD_A、TPRPD_B、我相信这是一个接收散射线对、但不确定是因为 MDI-X)上焊接49.9欧姆电阻器、并像 DP83849IF 参考设计中那样将其连接到3.3V (通过49.9电阻上拉至3.3V)。 性能提高了100倍。 如果每分钟丢失100个数据包、那么现在大约每分钟丢失1个数据包(我使用专用的4000帧/秒数据流进行测试)。  此外、我可以在修改前后从示波器提供波形。 我还问 Microchip KSZ9477S 前端、他们可能会响应...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    尽管我们建议使用交流耦合和端接电阻器、但您有一个有趣的用例。 这一切都取决于 KSZ 的前端来确定:

    1.这些线路是否因直接短路而发生电气冲突。

    2. KSZ 提供的阻抗是否足够并且连接了正确的共模电位以实现良好的信号完整性。

    当您获得有关 KSZ 的更多信息时、请告诉我、我也会检查相同的信息。  

    但奇怪的是、您为什么会在 MDI 线路上直接在板上连接 PHY 以进行切换? MAC 扩展? 不使用交流耦合和电阻器的原因是什么? 请告诉我、我可以帮助您进一步优化。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我成功地解决了这个问题:我在 DP83849IF 和 KSZ9477S 之间放置了电容耦合(0.1uF)、并且在 DP83849IF 侧放置了49.9个上拉电阻、最后我做的是关闭 KSZ9477S 芯片上的自动协商。 因此、现在没有数据包丢失。