This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:Vcc &放大器的电源定序要求;VIO??

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870891/tcan1042hgv-power-sequencing-requirement-for-vcc-vio

器件型号:TCAN1042HGV

一个 TCAN1042HGV 连接到 CAN 总线。 当第二个 TCAN1042HGV 连接到 CAN 总线时,它在上电序列期间将 CAN HI 和 CAN LO 下拉。

在该实现方案中、在上电期间、VCC (5V 转换器)首先上电、然后在200ms 之后 VIO (3.3V 转换器)上电。 3.3V VIO 转换器运行后、CAN 总线恢复正常。

此器件上是否有任何 VCC 和 VIO 定序要求?  数据表似乎没有包含有关此主题的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bond 先生

    TCAN1042HGV 启动不需要特定的电源序列。 当 Vcc 或 Vio 上电而另一个欠压(UV)时、器件将处于总线上具有高阻抗输入的保护模式(STB 必须为低电平)。 在您描述的序列中、在器件上电进入正常模式(Vcc > UVVcc 和 VIO > UVVIO)之前、我不会期望总线状态发生显著变化。

    当器件处于待机模式时、总线被偏置为接地以大大减少系统电源电流。 这可能会导致总线上的 CANH/CANH 略低、具体取决于其他哪些节点正在偏置。 加电序列期间 STB 引脚的状态是什么? 加电后、CANH 和 CANL 被下拉多长时间? 在此期间、Vcc、Vio、STB、CANH 和 CANL 的示波器截图将有助于诊断可能的原因。

    -Q