一个 TCAN1042HGV 连接到 CAN 总线。 当第二个 TCAN1042HGV 连接到 CAN 总线时,它在上电序列期间将 CAN HI 和 CAN LO 下拉。
在该实现方案中、在上电期间、VCC (5V 转换器)首先上电、然后在200ms 之后 VIO (3.3V 转换器)上电。 3.3V VIO 转换器运行后、CAN 总线恢复正常。
此器件上是否有任何 VCC 和 VIO 定序要求? 数据表似乎没有包含有关此主题的信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一个 TCAN1042HGV 连接到 CAN 总线。 当第二个 TCAN1042HGV 连接到 CAN 总线时,它在上电序列期间将 CAN HI 和 CAN LO 下拉。
在该实现方案中、在上电期间、VCC (5V 转换器)首先上电、然后在200ms 之后 VIO (3.3V 转换器)上电。 3.3V VIO 转换器运行后、CAN 总线恢复正常。
此器件上是否有任何 VCC 和 VIO 定序要求? 数据表似乎没有包含有关此主题的信息?
Bond 先生
TCAN1042HGV 启动不需要特定的电源序列。 当 Vcc 或 Vio 上电而另一个欠压(UV)时、器件将处于总线上具有高阻抗输入的保护模式(STB 必须为低电平)。 在您描述的序列中、在器件上电进入正常模式(Vcc > UVVcc 和 VIO > UVVIO)之前、我不会期望总线状态发生显著变化。
当器件处于待机模式时、总线被偏置为接地以大大减少系统电源电流。 这可能会导致总线上的 CANH/CANH 略低、具体取决于其他哪些节点正在偏置。 加电序列期间 STB 引脚的状态是什么? 加电后、CANH 和 CANL 被下拉多长时间? 在此期间、Vcc、Vio、STB、CANH 和 CANL 的示波器截图将有助于诊断可能的原因。
-Q