This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS2PCIE2212:查询此应用程序:从 IC 的 PCIe 共享访问

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898263/ts2pcie2212-query-for-this-application-pcie-shared-access-for-slave-ic

器件型号:TS2PCIE2212
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

// 对于 TSPCIE2212 IC、我不读取规格解压、我只是选择编写此问题。  

尊敬的 TI:

下图中有一个问题。

是否有 PCIe 交换机(或集线器)可访问每个 SoC 的从 IC?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS3212可作为器件之间的无源多路复用器或开关来执行此类功能。  在这种类型的应用中使用 HD3SS3212等无源多路复用器必须集成到系统硬件和软件设计中。  这在客户端系统中最为常见。  在 较大的服务器类型系统中、此应用通常由有源开关(不是由 TI 制造)支持。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    非常感谢您的回答、我将查看此 IC 、HD3SS3212。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    还有一个问题、

    在该数据表中、有图4、5、6。

    它们显示了配置控制器和设备/端点。

    我想:

    q)对于带 PCIe 的 B 和 C 端口配置,它是否仅使用 PCIe 端点?  

     我可以在每个 B 和 C 端口中使用 TOW PCIe RC 控制器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //附加说明  

    我想知道、如何为 PCIe 配置 Rx、Tx 和时钟通道...

    当我想使用 PCIe I/f 时、我认为这个 IC 只有 Rx 和 Tx 端口(无时钟)  

    ========================================================================

    您好、Lee、  

    还有一个问题、

    在该数据表中、有图4、5、6。

    它们显示了配置控制器和设备/端点。

    我想:

    q)对于带 PCIe 的 B 和 C 端口配置,它是否仅使用 PCIe 端点?  

     我可以在每个 B 和 C 端口中使用 TOW PCIe RC 控制器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件是无源和双向的、因此可以使用端点或根复合体来驱动和接收通过器件的信号。  应用程序通常是使用多个端点的应用程序、如图所示。

    PCIe 时钟不会通过无源开关进行路由。  PCIe 端点和根复合体通常都会接收100MHz PCIe 参考时钟信号的单独副本。

    此致、

    Lee