主题中讨论的其他器件:HD3SS3212
// 对于 TSPCIE2212 IC、我不读取规格解压、我只是选择编写此问题。
尊敬的 TI:
下图中有一个问题。
是否有 PCIe 交换机(或集线器)可访问每个 SoC 的从 IC?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
// 对于 TSPCIE2212 IC、我不读取规格解压、我只是选择编写此问题。
尊敬的 TI:
下图中有一个问题。
是否有 PCIe 交换机(或集线器)可访问每个 SoC 的从 IC?
谢谢
//附加说明
我想知道、如何为 PCIe 配置 Rx、Tx 和时钟通道...
当我想使用 PCIe I/f 时、我认为这个 IC 只有 Rx 和 Tx 端口(无时钟)
========================================================================
您好、Lee、
还有一个问题、
在该数据表中、有图4、5、6。
它们显示了配置控制器和设备/端点。
我想:
q)对于带 PCIe 的 B 和 C 端口配置,它是否仅使用 PCIe 端点?
我可以在每个 B 和 C 端口中使用 TOW PCIe RC 控制器吗?