This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:输出端口行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877404/tca9546a-output-port-behavior

器件型号:TCA9546A

大家好、

  我的客户当前设计是让 CPU 复位 TCA9546A,但在电路板启动期间,CPU 无法复位 TCA9546A。  

  (因为它们使用 CLK gen IC 来提供所有系统 CLK、但它使用 I2C 来配置 CLK 输出)

  根据此文档、这里有 需要您帮助的 TCA9546A 应用问题、如下所示:

  (1)   如果 CPU 没有向 TCA9546A 的 I2C 输入引脚提供信号,TCA9546A 的输出端口的状态是什么?

  (2)   如果 TCA9546A 保持非复位状态, TCA9546A 输出端口的状态是什么?

  (3)  是否可以使用电阻器/电容器电路或其他电路复位 TCA9546A?  

此致、

艾伯特·李。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user4782171"]

    器件型号:TCA9546A

    大家好、

      我的客户当前设计是让 CPU 复位 TCA9546A,但在电路板启动期间,CPU 无法复位 TCA9546A。  

      (因为它们使用 CLK gen IC 来提供所有系统 CLK、但它使用 I2C 来配置 CLK 输出)

      根据此文档、这里有 需要您帮助的 TCA9546A 应用问题、如下所示:

      (1)   如果 CPU 没有向 TCA9546A 的 I2C 输入引脚提供信号,TCA9546A 的输出端口的状态是什么?

    假设 POR Vcc 斜升正确、则应禁用所有通道。

      (2)   如果 TCA9546A 保持非复位状态, TCA9546A 输出端口的状态是什么?

    如果 RESET 为低电平、则通道将被禁用、并且器件在 RESET 被拉至高电平之前不会响应。

      (3)  是否可以使用电阻器/电容器电路或其他电路复位 TCA9546A?  

    是的、您只需使用上拉电阻器将 RESET 引脚连接到 Vcc 即可。 器件将在加电时复位。

    此致、

    艾伯特·李。

     

    [/报价]