大家好、
我的客户当前设计是让 CPU 复位 TCA9546A,但在电路板启动期间,CPU 无法复位 TCA9546A。
(因为它们使用 CLK gen IC 来提供所有系统 CLK、但它使用 I2C 来配置 CLK 输出)
根据此文档、这里有 需要您帮助的 TCA9546A 应用问题、如下所示:
(1) 如果 CPU 没有向 TCA9546A 的 I2C 输入引脚提供信号,TCA9546A 的输出端口的状态是什么?
(2) 如果 TCA9546A 保持非复位状态, TCA9546A 输出端口的状态是什么?
(3) 是否可以使用电阻器/电容器电路或其他电路复位 TCA9546A?
此致、
艾伯特·李。