This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869配置

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898925/dp83869hm-dp83869-configuration

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、专家、

我正在使用 DP83869、您能帮我澄清以下问题吗?

1.我想在光纤以太网中使用 DP83869、我想知道如何将 DP83869配置为 RGMII 接口?  

2.哪个 LED 引脚适合指示 SFP 状态、LED_0、LED_1或 LED_2? 以及我需要进行哪些软件和硬件配置?

3.对于 EVM schmatic、我注意到似乎有错误、请参阅下图。 原理图中 XI 和 XO 的标签是否颠倒?

由于外部时钟需要连接到 DP83869 XI 引脚、但 EVM 原理图将外部时钟连接到 DP83869 XO 引脚。

谢谢你  

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、  

    感谢您的提问。  

    您可以在数据表中找到 DP83869工作模式设置。 可在 DP83869HM 数据表的表12、14和15中找到自举配置设置。 您还可以通过第9.4.8节中的寄存器设置和寄存器0x1DF 输入100Base-X 至 RGMII 或1000Base-X 至 RGMII。

    2.每个 LED 引脚都可配置为指示多种工作模式或激活模式。 您可以查看 LED_CFG1寄存器0x18下的选项。 硬件配置将取决于您在 LED 引脚上实现的外部自举设置、如第9.2.2节所述。

    正确、EVM 原理图应显示映射到 XI 网络名称的 XI 引脚。 感谢您的参与。

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的回复、现在我已经了解了配置。

    我对 EVM 连接还有另一个问题、请参阅下图。 我只需要连接一个光纤收发器、EVM 指南说我只需要连接0r 电阻器 R31、R38、R45、R47并移除 C12、C14、C15、C17、但我想知道它是否足以连接光纤收发器? 我是否需要将上拉 R34和下拉 R39和 C13连接到 SGMII_SO_N/SGMII_SI_P 网络?

    谢谢你

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    您是否计划使用与 EVM 类似的 SFP 光纤收发器? 如果是、则 FX 布线上不需要 R34、R39和 C13组件。  

    此致
    Justin