主题中讨论的其他器件:DP83869、
您好、专家、
我正在使用 DP83869、您能帮我澄清以下问题吗?
1.我想在光纤以太网中使用 DP83869、我想知道如何将 DP83869配置为 RGMII 接口?
2.哪个 LED 引脚适合指示 SFP 状态、LED_0、LED_1或 LED_2? 以及我需要进行哪些软件和硬件配置?
3.对于 EVM schmatic、我注意到似乎有错误、请参阅下图。 原理图中 XI 和 XO 的标签是否颠倒?
由于外部时钟需要连接到 DP83869 XI 引脚、但 EVM 原理图将外部时钟连接到 DP83869 XO 引脚。
谢谢你
Rachel