Other Parts Discussed in Thread: LMH1219
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH1219 :英语
你好。
在 LMH1219数据表中、该模块连接到 IN1±、但我没有连接到 IN1±的模块。
在这种情况下、我将一个49.9Ω Ω 终端电阻器连接到 GND。
请确定此解决方案是否正确。
:日本語
LMH1219のデータシート上の接続図について、1つ質問があります。μ A
IN1±について、私の使用用途では接続するモジュールが存在しません。
その場合、49.9Ωの終端抵抗を接続し、GNDに落とす設計にしていますが、μ A
この配線が最良なのか分かりません。μ A
どうすべきか教えていただけないでしょうか。μ A