This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:关于数据表上的连接图

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888855/lmh1219-about-the-connection-diagram-on-the-data-sheet

器件型号:LMH1219
:英语 

你好。


在 LMH1219数据表中、该模块连接到 IN1±、但我没有连接到 IN1±的模块。


在这种情况下、我将一个49.9Ω Ω 终端电阻器连接到 GND。


请确定此解决方案是否正确。

 :日本語

LMH1219のデータシート上の接続図について、1つ質問があります。μ A

IN1±について、私の使用用途では接続するモジュールが存在しません。

その場合、49.9Ωの終端抵抗を接続し、GNDに落とす設計にしていますが、μ A

この配線が最良なのか分かりません。μ A

どうすべきか教えていただけないでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 最好将49.9欧姆电阻器与4.7uF 电容串联。

    2)。 由于您使用的是 IN0、因此当您通过1K 欧姆电阻器使 IN_OUT_SEL 悬空或拉高时、不会选择 IN1。 因此、您可以将 IN1保持浮动。 但我个人更喜欢终止 IN1、即使它未被使用。

    此致、Nasser