This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:交换数据和时钟信号

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869386/hd3ss215-swapping-the-data-and-clock-signals

器件型号:HD3SS215

您好!

我将 HD3SS215I 用于我们的其中一个应用。 我有1:2配置、带有 HDMI 源和连接器。 一侧连接到 FPGA、另一侧连接到连接器。 由于数据和时钟信号交叉、我面临着路由挑战。 因此我断开了连接。 DC0连接到时钟、DC1:DC3连接到数据线。 下面是原理图。 我希望有人验证并确认它是否正常工作。

此致

Basavaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于215、应该正常、但确保 CLK 信号连接到连接器的 CLL 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。