您好、TI 专家、
我尝试使用 TFP410并查看图片。
我使用的引脚为:
TX2+、TX2-、TX1+、TX1-、TX0+、 TX0-、TXC+、TXC-。
我通过 HDMI 电缆将这些引脚连接到显示器、看不到图片。
您能不能就我能纠正哪些问题来使其正常工作向我提出建议?
*有一个 PDF,其中包含我在 TFP410.e2e.ti.com/.../HDMI-_5F00_-HDMI.pdf 中使用的配置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家、
我尝试使用 TFP410并查看图片。
我使用的引脚为:
TX2+、TX2-、TX1+、TX1-、TX0+、 TX0-、TXC+、TXC-。
我通过 HDMI 电缆将这些引脚连接到显示器、看不到图片。
您能不能就我能纠正哪些问题来使其正常工作向我提出建议?
*有一个 PDF,其中包含我在 TFP410.e2e.ti.com/.../HDMI-_5F00_-HDMI.pdf 中使用的配置
您好 I.K. Aniiam、
我将引脚34连接到 GND。
2.我 将引脚19 TFADJ 连接到 505 和515欧姆之间的上拉电阻器。
HPD 为高4V。
我还有几个问题:
* 当 TFP 具有3.3V 电压电平时、我能否在 TFP 和屏幕之间直接连接的屏幕上看到图片?
* TFP 和显示器之间的连接通过 HDMI 电缆进行,HDMI 电缆的一侧连接到显示器,另一侧连接到我们的 PCB 上的 Hirose DF14连接器。
我们连接了一个二极管(B120-13-F);其阳极连接到5V 电源、阴极连接到5V 导线(HDMI 连接器中的引脚18)。 在您看来、这种5V 的连接对于在显示器上查看图片是否正常?
如果您需要有关我们电路的更多详细信息以了解为什么不起作用、只需咨询即可。
谢谢你
Edan