This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:在使用 HDMI 电缆将 TFP410连接到显示器时、可以#39;t 查看显示器上的图片。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886826/tfp410-can-t-see-a-picture-on-a-monitor-while-connect-the-tfp410-with-an-hdmi-cable-to-a-monitor

器件型号:TFP410

您好、TI 专家、

我尝试使用 TFP410并查看图片。

我使用的引脚为:

TX2+、TX2-、TX1+、TX1-、TX0+、 TX0-、TXC+、TXC-。

我通过 HDMI 电缆将这些引脚连接到显示器、看不到图片。

您能不能就我能纠正哪些问题来使其正常工作向我提出建议?

*有一个 PDF,其中包含我在 TFP410.e2e.ti.com/.../HDMI-_5F00_-HDMI.pdf 中使用的配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edan:

    请更正原理图中的以下内容:

    1.将引脚34接地  

    2.将505和515欧姆之间的上拉电阻器连接到引脚19 (有关详细信息、请参阅数据表)

    此外、连接 TFP410后、您能否确认显示器上的 HPD 为高电平?  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K. Aniiam、

    我将引脚34连接到 GND。

    2.我 将引脚19 TFADJ 连接到 505 和515欧姆之间的上拉电阻器。

    HPD 为高4V。

    我还有几个问题:

    * 当 TFP 具有3.3V 电压电平时、我能否在 TFP 和屏幕之间直接连接的屏幕上看到图片?

    * TFP 和显示器之间的连接通过 HDMI 电缆进行,HDMI 电缆的一侧连接到显示器,另一侧连接到我们的 PCB 上的 Hirose DF14连接器。

    我们连接了一个二极管(B120-13-F);其阳极连接到5V 电源、阴极连接到5V 导线(HDMI 连接器中的引脚18)。 在您看来、这种5V 的连接对于在显示器上查看图片是否正常?

    如果您需要有关我们电路的更多详细信息以了解为什么不起作用、只需咨询即可。

    谢谢你

    Edan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edan:

    只要监护仪的电气/开关特性与 TFP410兼容、您就可以在屏幕上看到带有 TFP 的图片。  

    我在 HDMI 连接器上看不到5V 连接的问题。

    您是否能够在 TFP410 (TXC+/-)上看到输出时钟?

    此致、

    I.K.