This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:AUX_N 和 AUX_P 交流耦合和值

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898969/tusb1064-aux_n-and-aux_p-ac-coupling-and-values

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: SN65DP141TDP142

我计划在电路板上安装一个显示端口连接器、该连接器将(通过 DP 电缆)连接到显示器、因此我相信我使用 TUSB1064和显示端口作为源。  是这样吗?

我注意到数据表(图28/29中的典型电路)具有用于接收设备的 AUXP 和 AUXN 偏置。   

对于我的应用、我认为我们需要使用下面连接的100k 电阻器、用于源应用。  您能否确认此配置以及要在 EVM 板上安装的正确组件?

源应用

AuxP 通过100k Ω 电阻下拉至 GND (组装 EVB R6)

AuxN 通过100k Ω 电阻器上拉至3.3V (组装 EVB R1)

用100nF 电容器组装 R79/R80。

注意: EVM 电路板用户指南:  http://www.ti.com/lit/ug/sllu278/sllu278.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1064专为 USB Type-C 灌电流侧应用而设计。 对于 DP 应用、我建议使用 SN65DP141或 TDP142。

    对于 DP 源应用、除了交流耦合 AUX、您还需要在 AUXP 上有一个100k 的下拉电阻、在 AUXN 上有一个100k 的上拉电阻器到3.3V 的上拉电阻。

    对于 DP 接收器应用、除了交流耦合 AUX、您还需要在 AUXP 上有一个1M 上拉至3.3V 的电压、在 AUXN 上有一个1M 下拉电阻。

    谢谢
    David