Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TDP142
主题中讨论的其他器件: SN65DP141、 TDP142
我计划在电路板上安装一个显示端口连接器、该连接器将(通过 DP 电缆)连接到显示器、因此我相信我使用 TUSB1064和显示端口作为源。 是这样吗?
我注意到数据表(图28/29中的典型电路)具有用于接收设备的 AUXP 和 AUXN 偏置。
对于我的应用、我认为我们需要使用下面连接的100k 电阻器、用于源应用。 您能否确认此配置以及要在 EVM 板上安装的正确组件?
源应用
AuxP 通过100k Ω 电阻下拉至 GND (组装 EVB R6)
AuxN 通过100k Ω 电阻器上拉至3.3V (组装 EVB R1)
用100nF 电容器组装 R79/R80。
注意: EVM 电路板用户指南: http://www.ti.com/lit/ug/sllu278/sllu278.pdf