This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:传输最大距离的计算。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898951/ds280df810-calculation-of-transmission-maximum-distance

器件型号:DS280DF810

你好

在这种情况下、您能否计算最大传输距离?

PCB 材料:Hi-Tg FR4 (电介质常数3.35)。

速度:12.8Gbps (CPRI)

此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    DS280DF810在12.9GHz 时的最大 EQ 增益至少为35dB。 在您的应用中、12.8Gbps 或6.4GHz 奈奎斯特增益将会更低。 最好将4端口 s 参数模型与 DS280DF810 IBIS-AMI 模型结合使用、以模拟您的应用。 此外、您还可以通过 nasser.mohammadi@ti.com 向我们发送电子邮件、详细介绍您的应用 。 可能还有其他器件也适用于此应用。

    此致、Nasser