Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS280DF810 你好
在这种情况下、您能否计算最大传输距离?
PCB 材料:Hi-Tg FR4 (电介质常数3.35)。
速度:12.8Gbps (CPRI)
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
你好
在这种情况下、您能否计算最大传输距离?
PCB 材料:Hi-Tg FR4 (电介质常数3.35)。
速度:12.8Gbps (CPRI)
您好、Louis、
DS280DF810在12.9GHz 时的最大 EQ 增益至少为35dB。 在您的应用中、12.8Gbps 或6.4GHz 奈奎斯特增益将会更低。 最好将4端口 s 参数模型与 DS280DF810 IBIS-AMI 模型结合使用、以模拟您的应用。 此外、您还可以通过 nasser.mohammadi@ti.com 向我们发送电子邮件、详细介绍您的应用 。 可能还有其他器件也适用于此应用。
此致、Nasser