This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:ESD 接触放电测试失败(8kV)

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888357/ds90ub941as-q1-esd-contact-discharge-test-fail-8kv

器件型号:DS90UB941AS-Q1

大家好、

对于941AS 和948配对应用、是否有关于941AS 的建议以优化 ESD 性能?
948端进行了以下优化:固定 AEQ、增加 CRC 校验计数值。

谢谢、

Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于串行器、941由于设计类似于947或949、因此您可以在此处查看高速设计指南。 对于芯片级、没有寄存器有助于减少系统级 EMC 设计。 如果您使用外部时钟、您还需要注意此时钟设计。

    •板堆叠

    –至少4层电路板

    –专用接地平面和电源平面(不要将信号层和接地/电源层混用)

    –顶层上的接地覆铜、在差分布线周围均匀分布

    •单端输入/输出

    –远离差分布线(大于2倍的线迹宽度间距)

    –未使用的输入不应悬空–使用电阻器(~10kΩ Ω)连接到 GND 或 VDDIO

    –建议使用50Ω Ω(单端)走线

    –内联电阻器可限制边沿速率和振铃(典型值为25Ω Ω 至33Ω Ω)

    –最大限度地减少布线长度/负载,在内层中埋入更长的布线(>50mm)

    •电源

    –匹配电源平面和接地层尺寸

    –使用放置于的有效去耦和旁路元件(数十年值的倍数)

    尽可能靠近器件(<10mm)

    –使用推荐的铁氧体磁珠滤波器

     

    高速 FPD-Link II/III 信号对

    –100Ω Ω(总±10%)差分耦合走线(优先级)

    –最小化线对内偏移(次级)

    –尽量减少残桩和抽头

    –使用共模扼流圈–建议使用 DLW21SN900HQ2L

    –小尺寸(0603或更小尺寸)交流耦合电容器、可最大限度地减少焊盘不连续性

    –对于连接器(<50mm)的短布线:无过孔、将信号对放置在表面上

    层)

    –对于连接线的较长线迹(>50mm):将线迹埋在内部信号层中

    –45度角正常、圆角最佳、无非对称步进

    –连接连接器的布线下方的连续接地层

    –在器件附近或附近将不连续(共模扼流圈、交流耦合、过孔)组合在一起

    连接器(不在中间位置)

    –避免使用过孔跨越极性

    –远离迹线宽度大于2倍的噪声源(电源和单端迹线)

    间距

    –ESD 元件(可选)≤0.8pF 典型负载

     

    此致、

    Steven