大家好、
对于941AS 和948配对应用、是否有关于941AS 的建议以优化 ESD 性能?
948端进行了以下优化:固定 AEQ、增加 CRC 校验计数值。
谢谢、
Ansel Song
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于941AS 和948配对应用、是否有关于941AS 的建议以优化 ESD 性能?
948端进行了以下优化:固定 AEQ、增加 CRC 校验计数值。
谢谢、
Ansel Song
关于串行器、941由于设计类似于947或949、因此您可以在此处查看高速设计指南。 对于芯片级、没有寄存器有助于减少系统级 EMC 设计。 如果您使用外部时钟、您还需要注意此时钟设计。
•板堆叠
–至少4层电路板
–专用接地平面和电源平面(不要将信号层和接地/电源层混用)
–顶层上的接地覆铜、在差分布线周围均匀分布
•单端输入/输出
–远离差分布线(大于2倍的线迹宽度间距)
–未使用的输入不应悬空–使用电阻器(~10kΩ Ω)连接到 GND 或 VDDIO
–建议使用50Ω Ω(单端)走线
–内联电阻器可限制边沿速率和振铃(典型值为25Ω Ω 至33Ω Ω)
–最大限度地减少布线长度/负载,在内层中埋入更长的布线(>50mm)
•电源
–匹配电源平面和接地层尺寸
–使用放置于的有效去耦和旁路元件(数十年值的倍数)
尽可能靠近器件(<10mm)
–使用推荐的铁氧体磁珠滤波器
高速 FPD-Link II/III 信号对
–100Ω Ω(总±10%)差分耦合走线(优先级)
–最小化线对内偏移(次级)
–尽量减少残桩和抽头
–使用共模扼流圈–建议使用 DLW21SN900HQ2L
–小尺寸(0603或更小尺寸)交流耦合电容器、可最大限度地减少焊盘不连续性
–对于连接器(<50mm)的短布线:无过孔、将信号对放置在表面上
层)
–对于连接线的较长线迹(>50mm):将线迹埋在内部信号层中
–45度角正常、圆角最佳、无非对称步进
–连接连接器的布线下方的连续接地层
–在器件附近或附近将不连续(共模扼流圈、交流耦合、过孔)组合在一起
连接器(不在中间位置)
–避免使用过孔跨越极性
–远离迹线宽度大于2倍的噪声源(电源和单端迹线)
间距
–ESD 元件(可选)≤0.8pF 典型负载
此致、
Steven