This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:PCB 布局问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887575/sn65dp159-pcb-layout-questions

器件型号:SN65DP159

大家好、

关于 SN65DP159输出迹线、您能否就以下问题发表评论? 谢谢!

1.建议的长度规格和差分对之间的不匹配容差是多少?   

2.差分对是否应始终在同一层布线? 或允许更改层、可容纳的最大过孔数量是多少?

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    1、布线长度受 布线阻抗、长度匹配、过孔数量等诸多因素的影响、因此难以指定最大布线长度。 但是、建议布线长度彼此匹配在5密耳以内。

    2.您可以在不同的层上对信号进行布线,但建议将过孔数量保持在2以下。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    1." 5密耳不匹配"是否应用于线对内或线对间?

    2.在数据表中,阻抗使用的是典型值:100欧姆。 但是、英特尔使用85欧姆阻抗、SN65DP159的输入端应该使用85欧姆、输出端应该使用100欧姆?
      输入和输出都是85欧姆?

    谢谢你。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    对于两者为1.5mil

    2.两者的差分阻抗应为100欧姆

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    谢谢你。

    此致、

    Kyle