你(们)好
我的客户使用 TLK110作为以太网 PHY 开发了50个单元的演示产品。 但在运行一段时间后、我们发现50个器件的演示产品中有4个 TLK110功能不正常。 当我们从电路板上移除故障 TLK110并对其进行测试时、我们发现 AVDD3.3 (引脚22)对 GND 短路、PFBIN2 (引脚37)对 GND 短路。 所有4个故障部件都具有相同的现象。
那么、我只想与您联系、是否有任何可能的原因同时损坏引脚22和引脚37? 谢谢。
此致、
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户使用 TLK110作为以太网 PHY 开发了50个单元的演示产品。 但在运行一段时间后、我们发现50个器件的演示产品中有4个 TLK110功能不正常。 当我们从电路板上移除故障 TLK110并对其进行测试时、我们发现 AVDD3.3 (引脚22)对 GND 短路、PFBIN2 (引脚37)对 GND 短路。 所有4个故障部件都具有相同的现象。
那么、我只想与您联系、是否有任何可能的原因同时损坏引脚22和引脚37? 谢谢。
此致、
韦恩
您好、Cecilia、
回应您的问题:
移除器件时、这些引脚上的去耦电容器是否损坏?
电容器都正常。 当客户从电路板上移除故障器件、然后将新器件焊接到电路板上时、新器件正常工作
这是什么类型的设计? 这是否用于 POE?
不适用于 POE、而仅适用于基本以太网通信。 它用于将软件更新到主 控制器。
3.您之所以使用 TLK110、而不是我们产品系列中较新的器件之一、是因为您有什么原因?
没有具体原因。 这是之前的旧设计、最近只是 SOP。
此致、
韦恩