This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:AVDD3.3 (引脚22)和 PFBIN2 (引脚37)都短接至 GND

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/894924/tlk110-avdd3-3-pin-22-and-pfbin2-pin37-are-both-short-to-gnd

器件型号:TLK110

你(们)好

我的客户使用 TLK110作为以太网 PHY 开发了50个单元的演示产品。 但在运行一段时间后、我们发现50个器件的演示产品中有4个 TLK110功能不正常。 当我们从电路板上移除故障 TLK110并对其进行测试时、我们发现 AVDD3.3 (引脚22)对 GND 短路、PFBIN2 (引脚37)对 GND 短路。 所有4个故障部件都具有相同的现象。  

那么、我只想与您联系、是否有任何可能的原因同时损坏引脚22和引脚37? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    再添加一个问题。 您能否提供 PFBIN2、PFBIN1和 PFBOUT 的内部结构? 我只是想了解内部电路的原理、以便我可以找到一些线索、了解 为什么 PFBIN2与 GND 短路。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您分享此信息。 我必须向我们的设计团队询问内部结构以及这种现象是如何发生的。  

    我将在接下来的几天内向您回复他们的回复。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我还有几个问题:

    1.您能否分享您的原理图?

    2.移除器件后、这些引脚上的去耦电容器是否损坏?  

    这是什么类型的设计? 这是否用于 POE?  

    4.您之所以使用 TLK110、而不是我们产品系列中较新的器件之一、是因为您有什么原因?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    请参阅下面的原理图 。

    回应您的问题:

    移除器件时、这些引脚上的去耦电容器是否损坏?  

    电容器都正常。 当客户从电路板上移除故障器件、然后将新器件焊接到电路板上时、新器件正常工作

    这是什么类型的设计? 这是否用于 POE?  

    不适用于 POE、而仅适用于基本以太网通信。 它用于将软件更新到主 控制器。

    3.您之所以使用 TLK110、而不是我们产品系列中较新的器件之一、是因为您有什么原因?

    没有具体原因。 这是之前的旧设计、最近只是 SOP。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的更新。 对于未来的设计、我认为最好将客户推向我们产品系列中的新产品。

    您能更详细地解释一下您认为电路板发生故障的含义吗?  

    对于去耦电容器问题、我发现有兴趣的是、当 PFBIN1/2和 PFBOUT 上的电容器对地短路时、这些引脚是正常的。 您如何检查故障器件上的引脚是否短路?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Cec

    电路板出现故障意味着客户插入 RJ45电缆时、发现以太网通信无法正常工作。

    对于发生故障的器件、我们将其从电路板上移除、并使用数字万用表测试其每个引脚到 GND 引脚的电阻。 我们发现这2个引脚都短接至 GND 引脚。

    那么、设计团队是否对内部结构有任何反馈? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、根据我们的设计团队、我们无法共享引脚的内部结构。  

    最棒的

    Cecilia