This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257:SN65HVD257DR 的电流消耗

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897975/sn65hvd257-current-consumption-for-sn65hvd257dr

器件型号:SN65HVD257

您好!

我将 在其中一个应用中使用 SN65HVD257DR。

我对驱动显性总线故障条件时的 Icc 值为130-180mA 有点担心。

环境温度为50度。

我正在计算该电流下的应力分析、该电流超过125度、等于工作温度。

请帮我处理相同的 IC 以及什么是总线故障状况>

它在我的设计中非常有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    这适用于器件驱动显性信号但 CANH 引脚短接至-12V 的情况。 在确定这种情况与热计算的相关性时、您可能需要记住:

     - CANH 引脚是否可以看到-12V 电压?  在汽车环境中、这可能是由于电池连接不正确造成的。  不过、如果发生这种情况、是否也可以为收发器和控制器/MCU 正确供电、以便在正常模式下运行并驱动显性状态输出?

     -当收发器驱动显性状态、但 CANH 短接至低电压时、产生的差分电压非常低。  这意味着收发器仍会向该节点的控制器报告隐性总线状态。  TXD 和 RXD 状态的不匹配将被该节点上的控制器视为错误、并将发送错误帧。  但是、由于问题仍然存在、误差将继续累积。  控制器将快速转换至错误被动或总线关闭状态、并停止将 TXD 驱动为高电平、从而限制了这种高电流情况的持续时间。

     -当内部温度达到~170 C 时、SN65HVD257器件进入热关断状态以保护自身。在这种状态下、输出驱动器被禁用并且内部功率耗散很小。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VBUS?

    CAN 总线 I/O 电压(CANH、CANL)显示-27V 至40V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、-27V 至+40V 是绝对支持的最大范围。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在了解这种情况时?

    因为 CANH 和 CANL 通过 IC 电压驱动?

    那么、-27V 至40V 的机会是什么

    如果我们将-27V 连接到 CANH 引脚->它相当于施加-12V 电压,这会消耗数据表中规定的最大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电压仅在从某些外部源施加时才会发生;IC 本身无法生成这些电压。  一些常见的示例是对电源或电池线路短路、或来自可能耦合的瞬态应力(例如电池线路上的负载突降浪涌)。  因此、在大多数情况下看到它们的机会非常小、但这取决于您的终端系统的运行方式。  是的、将 CANH 短接至-27V 的行为与短接至-12V 类似;最大短路输出电流将从高侧 CANH 驱动器流出。

    此致、
    最大