Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
尊敬的团队:
当主器件为3.3V,从器件为1.8V 时,该器件是否可以工作?
当主设备为1.8V,从设备为3.3V 时,我们是否可以使用相同的设备?
主设备应连接在何处? VCCA 或 VCCB? 没关系吗?
此致、
NIR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bobby、
NIR 问了我这个问题、我还有另外一个问题:
在我的设计中、我需要放置两个组件:
谢谢、
[引用 user="EFI Ovadia48"]
您好、Bobby、
NIR 问了我这个问题、我还有另外一个问题:
在我的设计中、我需要放置两个组件:
[BobbM]有一点需要说明、因为听起来您可能使用两个 TCA9517、TCA9517的 B 侧无法相互连接。 这意味着、如果您有两个并联或串联的 TCA9517、则 B 侧无法连接到另一个 TCA9517的 B 侧。 A 侧到 B 侧是可以的、A 侧到 A 侧是可以的。
谢谢、
[/报价]